This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:功耗测量

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/984629/cc3220sf-launchxl-power-consumption-measurement

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

尊敬的团队:

我能否在  以下条件下测量 CC3220SF-LAUNCHXL 的功耗:

1 禁用 TM4C1294NCPDTI3R 和 SPI 闪存

2个 具有 WiFi 连接

请向我展示更多详细信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    我建议您查看电源管理指南: www.ti.com/lit/swru502

    第2.4节介绍了使用 CC3220SF Launchpad 执行精确功率测量所需的设置步骤。 通过执行所述的修改、您将从测量电路中移除 TM4C (XDS110调试器)。 您仍将测量串行闪存的功耗、但这适用于精确测试、因为串行闪存是设计所需的一部分、对 Wi-Fi NWP 的运行至关重要。

    要运行功耗测试、应使用 SDK 中的 power_measurement 演示。 该演示将在 LPDS、休眠等典型用例中使用 Wi-Fi 功能、使您能够可靠地测量 CC3220的功耗。

    此致、

    Michael