This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:CC3235SF12RGKR IBIS 模型

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/984100/cc3235sf-cc3235sf12rgkr-ibis-model

器件型号:CC3235SF

我们正在其中一种设计中使用 CC3235SF12RGKR。 我正在运行 Hyperlynx 仿真、找不到适用于 CC3235SFRGKR 的 IBIS 模型。 有一个吗? 如果是、我在哪里可以找到它?

Roger Provost

New Age Micro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    我认为我们没有针对该器件提供此功能。 我将在内部联系以进行确认。

    谢谢、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vince、您好、感谢您的快速回复。 我需要仿真 CC3235SF SPI 总线。 是否有任何其他 TI 器件具有相同的时序规格? 我可以修改 ibis 模型、使其看起来像 CC3235。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vince、您好、感谢您的快速回复。 我需要仿真 CC3235SF SPI 总线。 是否有任何其他 TI 器件具有相同的时序规格? 我可以修改 ibis 模型、使其看起来像 CC3235。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    我们内部确认没有这样的模型。 我不能真正给您提供其他用途的示例。

    此致、
    Vince