This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:最大吞吐量是多少?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/979352/cc3135-what-is-the-maximum-throughput

器件型号:CC3135

您好!

SPI 时钟(用于主机 MCU)的额定最大值为20MHz、这是否意味着我可以预期吞吐量为20Mbps (实际数据)、SPI 协议中存在多少开销?

是否存在任何其他限制。

BR

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看数据表(https://www.ti.com/lit/pdf/swas037):)

    应用吞吐量:–UDP:16Mbps、TCP:13Mbps

    请注意、这些是完美(实验)条件下的最大值。  

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息、很遗憾、该链接对我无效"未找到错误404"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/pdf/swas037

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    有什么想法在现实世界中可以期待什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 CC3220、该 CC3220通过内部 SPI 总线以20MHz 的频率将内部 Cortex-M4 MCU 与 WiFi 协处理器(NWP)相连。 在正常的射频环境中、获取13Mbps 的 UDP 和10Mbps 的 TCP 并不是问题。 使用 CC3135、您可以获得类似的结果。

    但请注意、为了实现良好的吞吐量、必须在主机端正确实施。 这意味着您不应在主机套接字代码或将 SimpleLink 驱动程序移植到主机平台上遇到瓶颈。

    1月