请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235MODSF 大家好、
我在数据表中收到了有关" 11.4.1 PCB 焊盘图案和散热过孔"和焊盘图案示例(第113页)的查询。 根据此" 11.4.1课程"、TI 建议的过孔尺寸为0.2mm。 此要求是否为必填项? 尽管客户通常为 QFN、SON、SOP 和 QFP 封装实施过孔,但这些过孔尺寸为0.3mm (因为客户的 LGA 库没有0.2mm 的过孔尺寸)。 当客户使用0.3mm 通孔时、您是否会考虑任何问题/疑虑?
请问您的专家对此有什么建议/意见吗?
此致、
宫崎