请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MOD 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
大家好、
我的客户正在使用 TI CC3220MODS、最近退回了两个无法正常工作的器件。 我正在检查这些单元、可以通过 SPI 闪存编程器对模块上 SPI 闪存进行编程。 我通过 Uniflash 生成了一个 network_terminal .hex 映像并对其进行了编程、之后我只能在 UART0 (TX)引脚46上观察到0xFE。 这是芯片是否正常的指示器吗? 是否有更简单的方法来检查芯片是否正常? 例如、在 Tiva 上、如果 TDO 有问题、则在加电时切换 TDO。
此致、
Jo