This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:与 CC3230SF 确认

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/968911/cc3230sf-confirmation-with-cc3230sf

器件型号:CC3230SF

大家好、

我希望获得您的帮助、以确认客户 对 CC3230SF 的以下问题:

 1.了解 CC3230SF 无线 LAN 芯片是否附带可由客户刷写的预编译二进制固件更新文件?

2.  如果您可以通过无线更新(例如 UART)以外的任何其他方式将固件安装到无线芯片上。

3. 您能否检查 AT 命令是否也可以通过 SPI 发送、还是只能通过 UART 发送?

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我不是 TI 团队成员、但我将回答您的问题。

    CC3230SF 芯片包含两个部分。 用于执行最终用户代码的应用处理器 Cortex-M4和网络处理器(称为 NWP)。 NWP 运行存储在 ROM 上的 TI 专有固件。 NWP 固件不可修改最终用户。 无论我们讨论的是 QFN 封装或模块、CC32xx 器件都是空白的、应用处理器中没有任何二进制文件。

    2. CC323x 器件的生产编程通过上传 SPI 闪存芯片(称为 sFlash)的内容来完成。 这可以通过的 UART 启动器通过第三方 SPI 闪存编程器来完成。 所有 CC32xx 芯片都需要自己的功能外部 SPI 闪存芯片。 对于 CC32xx 模块、SPI 闪存芯片位于模块内部。

    3.应用处理器与最终用户应用和 NWP 之间的接口通过 SimpleLink 驱动程序完成,该驱动程序将 SL_ API 调用转换为应用处理器与 NWP 之间的内部 SPI 通信。 这种内部通信不是基于 AT 命令的。

    如果最终用户希望通过来自外部 MCU 的 AT 命令控制 CC3220/CC3235/CC3230、 它可以将 AT 命令应用上载到应用处理器中。 此应用程序是 CC32xx SDK 的一部分(包含源代码)。 如果需要、终端用户可以重写此示例代码以使用 SPI 代替 UART。 我希望这样做会比较容易。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    Jan 的回答是准确的。

    对于问题2、另一个有用的资源是生产线指南: http://www.ti.com/lit/swra646

    对于问题3、AT 命令库仅支持开箱即用的 UART、但添加 SPI 支持对于客户来说应该很简单。

    如果客户对 CC3230还有其他疑问、请告知我们。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael 和 Jan、

    客户接受您分享的信息、我感谢您提供这些答案。

    此致、

    Jonathan