主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3200、
您好!
我们将在生产过程中通过 Gangimage 对定制器件进行编程。
为了实现更大的灵活性、我们希望使用自定义 代码签名证书对我们的安全文件(应用程序映像和相关文件)进行签名。 根据《使用 SimpleLinkTM WiFi器件进行供应商器件身份验证》(SWRU547A),这涉及维护包括根 CA 的自定义受信任根目录,以及将我们的子 CA 添加到 SF,以便在 sl_FsClose 调用期间使用。
该指南在第4章中规定了以下限制:
使用此功能时不支持出厂默认设置和 Gang 编程。
和"UniFlash CC3x20、CC3x3x SimpleLinkTM Wi-Fi 和 Internet-on-a chip 解决方案 ImageCreator 和 编程工具"指南(swru469h)中除了通过 Uniflash 对其进行编程(或使用项目程序子命令)之外、没有列出其他选项。
A)如果我理解正确、如果芯片的 OTP 之前已编程、我们可以使用带有图像和使用 CA 签名的文件的 Gang 映像来引用我们的受信任根目录。
b) OTP 存储器编程在生产过程中应如何处理任何类型的数字? 对 我来说、在闪存成组图像之前对每个板进行 OTP 编程似乎并不是真的可行?
非常感谢您提供有关此主题的任何信息。