This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:在哪里添加结束字符作为 AT 命令响应的代码?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1011320/cc3235modsf-where-is-the-code-to-add-ending-characters-as-a-response-of-an-at-command

器件型号:CC3235MODSF

大家好、我将为我的项目使用 at_commands 示例。 (simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02)

 根据如下所示的命令、AT 命令的响应具有不同的结束字符串。

\nOK\n\r\n

\n\ROK \n\r

\nOK\r\n\r\n\r\n\r\n

\n\ROK \n\r\n\r\n\r\n

\n\nOK\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

\n\r\n (异步事件时)

我想用自己的字符串修改结束字符串。

在哪里可以找到相关代码? 我认为它不在示例应用程序的 at_commands.c 或 uart_term.c 中。

谢谢、

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    请查看位于 source\ti\net\atcmd 中提供的 AT 命令库的源代码

    此致、

    Michael