This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:低功耗以及网络中继器或扩展器。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1010219/cc3235s-low-power-as-well-as-network-repeater-or-extender

器件型号:CC3235S

我想在一个应用以及其他应用中将此芯片用作低功耗模式、它需要用作中继器。 需要中继器功能、因为"A"设备连接到 Wifi 路由器、Chip 也连接到同一路由器/网络、并扩展网络或创建自己的网络。 "B"器件连接到 WiFi 芯片的网络现在"A"器件需要能够 ping "B"器件、同时"A"器件需要能够 ping "B"器件。 如果此芯片不适合这两种应用、请告知我、如果不适合、请建议使用另一个芯片。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3235S 不是适合此类工作的好器件。 您的中继器应用将同时需要 STA+AP 模式。 CC32xx 器件本身不支持此多角色功能。 从技术上讲、可以绕过 TI WLAN 层来实现此功能、但这是一项艰巨的任务。

    您可能可以拆分为两个不同的平台。 CC3235器件是一款出色的低功耗解决方案。 但对于中继器、最好使用支持多角色功能的 WiLink8。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 Jan 所述、CC32xx 器件不支持多角色。 您需要具有多角色功能的器件才能用作中继器。

    WL18xx 器件具有多角色功能。 如需更多信息、请查看 WiLink 8功能指南:

    https://www.ti.com/lit/swru423

    此致、

    Michael