This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:与 BOOSTXL-C2KLED 兼容

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235S, BOOSTXL-C2KLED, LAUNCHXL-F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1005838/launchxl-cc3235s-compatible-with-boostxl-c2kled

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-C2KLEDLAUNCHXL-F28027

您好!

我有一位客户希望使用 LaunchXL-CC3235S 和 BOOSTXL-C2KLED 构建 Wi-Fi 驱动型 LED 条带控制。 它们是否兼容?

如果可能的话、这两者是兼容的、关于该怎么办的要求或说明是什么?

在我检查 BOOSTXL-C2KLED 时、它与 LAUNCHXL-F28027兼容。 我希望您能在这个问题上为我们提供帮助。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您将需要比较原理图、以查看是否通过 BoosterPack 接头连接了正确的引脚。 另一方面是软件、我们没有为您提供示例。 您可能需要从 GPIO 示例开始创建软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    只需与您的答案相混淆。 如果 BOOSTXL-C2KLED 可能与 LAUNCHXL-CC3235S 的硬件和软件兼容、请帮助我了解情况、因为当我在 TI.com 上查看时、它与 LAUNCHXL-F28027兼容。 谢谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    支持是一个复杂的问题。 如果您询问是否有现成的软件可供您使用电路板、则答案是否定的 软件开发可在您的一方完成、以使其正常工作、因为它仅需要从我们的器件生成4个 PWM 信号。 在这种情况下、硬件也是可以使用的。