主题中讨论的其他器件:CC3220SF
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用的是摄像头示例中的代码。 在 MAP_CameraCaptureStart (camera_base)之后为 github.com/.../websock_camera;调试器中的寄存器如下所示:
CC_CTRL = 0x00012000
CC_IRQENABLE = 0x00090000
CC_IRQSTATUS 仍然为所有零。
启用全局中断。 我可以使用示波器确认相应引脚上出现了帧起始条件(Vs=上升 Hs=高电平)。 但永远不会到达中断处理程序。
DMA 的代码也取自此示例。 但如果没有中断、DMA 永远不会启动。
我还可以检查什么?
我没有更改 DMA 配置、它与示例中的配置相同:
摄像头 CC_CTRL_DMA = 0x00000107
我尝试打开摄像头的所有可能中断(CC_IRQENABLE=0x000f0f1f)、但我没有收到任何中断。 启用全局中断( MAP_IntMasterEnable();)
我认为文档 SWRU465表14-9中可能存在错误。 位8被除两次:作为 DMA1_DISABLE 和 DMA_EN。