This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:配置引导模式| SOP

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/999202/launchxl-cc3235sf-configure-boot-mode-sop

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235MODSF

尊敬的 TI:

 在 CC3235MODx 典型应用原理图(数据表中的图10-3)中、将 SOP1、2和3连接到可能 不稳定的 VBAT_CC 是否合理? 我之所以提出这一问题、是因为我正在设计的 PCB 中使用 CC3235MODSF、所以我对 VBAT_CC 感到困惑。

此致、

布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉希姆、

    SOP 引脚仅在加电时感测、您可以参阅列出的表格以了解更多信息。 VCC 应保持稳定、以便器件正常运行。

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    VBAT 并不总是稳定的,所以为什么它连接到 SOP 引脚?

    BR、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBAT 还为器件供电。 如果这不是稳定的、则器件将无法正常运行。