This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:我需要红色证书(编号 T818163-E-02-TEC)

Guru**** 2512725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/996222/wl1831mod-i-need-the-red-certificate-no-t818163-e-02-tec

器件型号:WL1831MOD

大家好、

客户正在寻找 红色证书(编号 T818163-E-02-TEC)。 下面是详细信息。

"
在该文档中、引用的证书编号为 T818163E-02-TEC、但我找不到引用的证书、只能找到编号为 T818163E-01-TEC 的证书。

  在链接 www.ti.com/.../WL18XX-REPORTS 下、我下载了认证报告。 但 zip 文件 WL18MODGB_Cert_Reports_4_10_00_00.zip 仅包含旧的红色证书(编号 T818163E-01-TEC)。 但我需要最新的红色证书、最新的文档中引用了该证书(请参阅 https://www.ti.com/lit/ml/swrq047a/swrq047a.pdf?ts=1617689677927&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FWL1831MOD%253FkeyMatch%253DWL1831MOD%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN)

是否可以根据 RED 2014/53/EU 获取风险管理文档?

"

提前感谢您、

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    这些报告最近已更新、因此请从认证页面下载最新报告。  版本应为5.20.00.00

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    感谢您的回答。 根据客户、他们已经下载了最新版本、但不匹配。 下面是详细信息。

    "我下载了最新版本、但该软件包中包含的证书编号为"否" T818163-03-TEC。
    因此符合性声明上的证书编号再次与实际的证书编号不匹配。"

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    让我来看看这个、然后返回给您。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:  

    我刚刚收到客户的回复、他们已经下载了  5.20.00.00。下面是详细信息。

    "
    是的。 我下载了最新的软件包版本5.20.00.00、其中包含该软件包
    - 2021年7月1日的文档、参考证书 T818167E-02-TEC 和
    -证书 T818167E-03-TEC

    因此、我需要证书 T818167E-02-TEC 或参考证书 T818167E-03-TEC 的更新 DOC。

    "

    提前感谢您。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好、DOC 需要更新为03-TEC。 我将努力在网络上获取此更新。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    你好。 何时会在网络中更新? 我们是否可以直接向客户提供文档?

    谢谢!

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好、TI.com 上的 lits 尚未更新、但如果您再次下载报告、我会在那里更新它们。

    BR、

    Vince