This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:无线电工具无法连接问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, UNIFLASH, LAUNCHXL-CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/995058/launchxl-cc3235s-radio-tool-cannot-connection-question

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3235SUNIFLASH

您好、先生:

 我将刻录以下文件

MCU Bin:

radiotool_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin

使用 SDK 5.10的高峰期:

sp_4.10.0.1_3.7.0.1_3.1.0.26.bin

Brun =>

程序完成

取消闪存后,连接无线电工具 v1.0.3.16  

我已配置跳线  J15、J16、J17 (也包括 CC3235器件上的引脚21、34和35)

010 =>功能模式和闪存编程

COM4 =>用户 URAT 端口

我 尝试刻录另一个编程

  1. 器件图像/CC3x3xxMOD 图像/模块_无天线/编程.sli
  2. 器件图像/CC3x3xxMOD 图像/ MOD_WithAntenna/Programming.sli
  3. 器件映像/CC3235S 映像/编程.sli

也无法连接、您能告诉我哪个部件发生了错误吗?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确定 COM4不忙(通过 Uniflash 和/或终端)?

    您从哪里获得了 Programmings.sli?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选中 Unifash disable 并关闭、

     从无线电工具 v1.0.3.16文件中可编程 sli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定问题是什么-我刚刚  使用"器件映像/CC3235S 映像/编程.SLI"测试了 LAUNCHXL-CC3235S、并且能够进行连接。

    您是否能够 使用终端应用程序(例如 TeraTerm)连接到同一端口?