This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230S:CC323x 网络问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/993042/cc3230s-cc323x-network-problem

器件型号:CC3230S
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

由于 GPIO 不够、我想使用 SPI 的4个引脚。

CC323x 网络处理器是否需要占用 SPI 的4个引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的引脚编号是什么意思? 如果您是指引脚 FLASH_SPI_*、则此引脚需要连接到 SPI 闪存、并且不能用作 GPIO 引脚。 但是,如果您是指用于用户 SPI 的引脚 GSPI_*,则答案是肯定的,您可以将这些引脚重新映射到 GPIO。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我`m 将这些管脚重新映射到 GPIO、但网络功能不可用。

    我想问问题在哪里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哪些引脚?

    如果您是指用于与 NWP 连接的 SPI 引脚、则无法使用此引脚、因为此连接是内部连接、未连接到任何器件封装引脚。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SPI 引脚未被定义、在调用 SPI_init()时将发生一个错误、但是 NWP 需要 SPI 来驱动它。 如何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要定义 SPI、因为应用程序处理器和 NWP (WiFi 协处理器通过 SPI 完成)之间的通信。 如果您移除了用于 NWP 的 SPI、则不会保存任何引脚、因为该总线位于器件内部。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 NWP 需要它、我是否需要使一组 SPI GPIO 空闲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我不理解您的问题。 请提供屏幕截图、说明您如何在 SysConfig 中配置 SPI。

    CC323x 器件具有多个 SPI 接口。 和 GSPI 是 NWP 和 GSPI 的相关接口、可用于连接外部 SPI 器件。 为了实现正确的功能、SPI 接口是 NWP 必需的、但您无需使用 GSPI。 该引脚可用于其他用途、如数据表中的 GPIO 或 UART 引脚复用表中的引脚复用表。

    JanCancel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan D 的回答。

    我已经解决了这个问题。