This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:错误:进程命令、-2050

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/992861/launchxl-cc3235sf-error-process-command--2050

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

尊敬的 TI:

我正在 LAUNCHXL-CC3235SF 板上运行 AT+Command 示例,并尝试使用以下命令连接到我的网络:

AT+WlanConnect="MyWiFi"、wpa_WPA2、"MyPassword"、、、

我收到错误:进程命令-2050消息。 我不知道我有这个 sl_error_wlan_invalid_role。

请澄清

B R、

布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    此错误的原因是您的 CC3235处于 AP 模式。 CC3235没有双重角色功能、因此您只能是 STA 或 AP。 请切换到 STA 模式、然后重试 WlanConnect 命令、如下所示:

    AT+WlanSetMode = STA
    AT+Stop = 0
    AT+Start

    此致、

    Michael