请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235SF 主题中讨论的其他器件: MSP430G2553
尊敬的 TI:
我在 UART 通信中遇到困难、因此我想问几个相关的问题、请您解释一下 uartParams.readTimeout 的作用以及它的单位是什么、我在某个地方读出它是系统时钟、 如果正确、那么让我知道我如何传递时间(以毫秒为单位)、cc3235sf 中是否有任何函数要这样做?
另一个想法是我无法控制这个 UART 驱动程序、连接总是会在一段时间后中断。 我将其用于 RS485通信。
我从我的团队那里获得了编写您自己的驱动程序的建议。当您在寄存器级别执行此操作时、您将获得对其的完整命令。
我可以在寄存器级别执行类似 msp430g2553的操作吗?
请回答我的问题。
提前感谢
Sarju Bhatnagar