This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/889422/cc3220sf-launchxl-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASHCC3220MOD

您好!

我正在使用 PRCMMCUReset (TRUE)对  CC3220SF 进行软件复位。 但它并不是100%可靠、有时电路板会卡住

请建议使用可靠的软件 API 来重置 CC3220SF  

谢谢、

      科尔内利斯 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cornelius、

    API PRCMMCUReset (TRUE)仅重新启动应用处理器和外设。 它不会重新启动 MAC 和基带。 对于完整的 SoC 复位、您可以使用 类似这样的代码

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

              我尝试 过如您所述的完全 SoC 复位。 但电路板卡住、无法复位

    sl_Stop (100);

    MAP_PRCMHibernateIntervalSet (330);

    MAP_PRCMHibernateWakeupSourceEnable (PRCM_HIB_SLOW_CLK_CTR);

    MAP_PRCMHibernateEnter();

    您能告诉我我缺少什么吗

    谢谢、

                科尔内利斯 S

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cornelius、

    如果您在调用 sl_Stop()时遇到问题,它可能会显示 SimpleLink 驱动程序可能已损坏。 原因可能是堆栈溢出等

    sl_Stop() API 重新要求正确禁用 NWP。 但是如果您不能这样做,则可以在不禁用 NWP 的情况下调用 restart (不使用 sl_Stop())。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

               我在没有 sl_stop()的情况下尝试了。 仍然看到相同的问题。 软件复位不起作用。

     

    //sl_Stop (100);//已注释

    MAP_PRCMHibernateIntervalSet (330);

    MAP_PRCMHibernateWakeupSourceEnable (PRCM_HIB_SLOW_CLK_CTR);

    MAP_PRCMHibernateEnter();

    谢谢、

               科尔内利斯 S  

     

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cornelius、

    是否确定要调用该代码? 如果您正确调用此代码、则没有理由不起作用。 卡住的确切位置是什么?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cornelius、

    我可以确认 JAN 工作中的代码摘录。 请遵循 Jan 的建议、我将密切关注这一点、以获得更多支持。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan / jesu、

                      我确信我们正在调用函数。 通过 JTAG I 测试。   在该 JTAG 断开连接后、所有指令都可以正常执行。

                      仍无法重新启动

                      我认为有些事情会阻止启动。

                      注意:我使用的是为 cc3220sf 新设计的 PCB。

    谢谢、

               科尔内利斯 S

                      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cornelius、

    您如何将您的计划上传到 CC3220SF? 它是通过 JTAG 还是您已通过 Uniflash 将内容上传到 sFlash 中?

    您的代码在 LaunchPad 上是否正常工作?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

         我尝试使用 JTAG 和 Uniflash 将代码上传到 cc3220sf。 我不幸运

       如果您怀疑我的代码有问题、您可以共享有效的重新启动代码。 我将 在电路板中运行并检查

       注意:目前我没有 Launchpad、我只使用新设计的 PCB

    谢谢、

               Cornelius   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cornelius、

    您是否能够执行 Uniflash 上载的代码(这意味着在电路板上电后执行代码)? 您是否使用 QFN CC3220SF 芯片或 CC3220MOD?

    有关如何使用 Uniflash 的信息 、请单击此处。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

              是的、我可以通过 Uniflash 刷写代码并运行代码。

              我使用 QFN CC3220SF 芯片。

    谢谢、

               科尔内利斯 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cornelius。

    在本例中、它看起来是硬件问题。 我不确定它可能是什么。 可能是32kHz XTAL 左右、但很难说。 我建议您使用 LaunchPad 进行测试、并将其与您自己的硬件进行比较。 此处提供了硬件设计检查清单

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我测试了代码 CC3220SF Launchpad。 重新启动正常。

    相同的代码在我的定制 PCB 板中无法正常工作。

    是否有任何外设阻止启动。 我是否需要检查任何引脚状态? 请告诉我。

    谢谢、

               科尔内利斯 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan 的帮助。

    Cornelius 我将此主题移至 HW 团队、因为我们刚刚确认这是硬件问题。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 jesu 的更新。

    请告诉我需要我提供的任何详细信息。

    谢谢、

                科尔内利斯 S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

          有更新吗?

    谢谢、

               科尔内利斯 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在当前情况下、您可以期望更长的响应时间。

    第一步、您应该检查 LaunchPad 和电路板之间的硬件差异。 您还应该共享电路板的原理图。

    第一步、我要检查的是您的慢时钟 XTAL。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hnz、

               由于机密原因、我无法在论坛中分享原理图。

                请分享您的授权 TI 邮件 ID。 以便我可以共享原理图。

    谢谢、

                科尔内利斯 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是 TI 员工。 如果您只能与 TI 共享原理图、我无法在本主题中为您提供帮助。 您需要等待硬件团队的响应。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hnz、

      我将等待 TI 硬件团队作出响应  

     谢谢、

                科尔内利斯 S              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cornelius、

    我会将您添加为朋友、以便您可以与我私下共享您的设计文件。  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hnz、

               我向 您发送 TI 朋友申请。 请接受。 以便 我将原理图的基本部分私下分享给大家

    谢谢、

               科尔内利斯 S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cornelius、

    您似乎与 TI 工程师有联系、请等待他们的回答。

    不幸的是,由于能力原因,我无法提供这种直接支持。 我仅接受 TI 员工的朋友申请。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cornelius、

    我已收到您的原理图。 请允许我在几天内查看并提供反馈。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

                  任何更新

    谢谢、

               科尔内利斯 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cornelius、

    您能否尝试更改100K 电阻器的 R17并验证您的数字慢速时钟是否满足 数据表第5.15.5.2节中列出的要求

    谢谢、

    Alexis