This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3220MODA:CC3220需要更多 ADC 通道

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, ADS131M08, ADS131M06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/891431/compiler-cc3220moda-need-more-adc-channels-in-cc3220

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: ADS131M08ADS131M06

工具/软件:TI C/C++编译器

团队、

我需要在 CC3220MODA 上使用6个 ADC 通道进行一些功耗测量、因此需要通过连接其他 IC 来实现简单的解决方案。 查看一些 IC、我发现 ADE7880是一个不错的选择、但我找不到与 CC3220MODA 连接的任何详细信息/用户指南。 我不是这方面的专家、因此我将要求执行详细的步骤(在将 CCS 与 TI-RTOS 配合使用时、有关连接的说明和一些编程指南)。 另外、请告诉我是否有更好或兼容的 IC 可提供类似功能。

此致

Zac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zac、

    有关如何使用 ADE7880的信息、您需要联系该硅制造商。  

    如果您想知道 TI 提供的产品中有哪些具有可比性的产品、我将在模拟电源下创建一个新的论坛帖子、以联系该团队。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    我想知道 TI 的类似产品。 请帮我查找模拟电源论坛或为我创建帖子吗?

    此致

    Zac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zac、

    ADE7880的最佳交叉参考将是 ADS131M08 (8通道)或 ADS131M06 (6通道)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex、

    我正在寻找与 ADE7880类似的多通道能量计量 IC。  

    请帮我查找 TI 提供的类似 IC

    此致、

    Zac