This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/WL1835MOD:WIFI 构建脚本 GCC 错误

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/889493/compiler-wl1835mod-wifi-build-scripts-gcc-error

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:TI C/C++编译器

你好

我正在尝试使用 https://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_System_Build_Scripts 上的 TI 构建脚本配置我的系统环境

运行时

build_wl18xx.sh 更新了 R8.7_SP3 

我明白了

include/linux/compiler-gcc.h:121:1:致命错误:linux/compiler-gcc7.h:无此类文件或目录 

我尝试安装 gcc-5并切换到它、以便我的 gcc 版本为5:

GCC 版本5.5.0 20171010 (Ubuntu 5.5.0-12ubuntu1) 

但是、我仍然会得到相同的误差。 我应该怎么做才能继续构建?