This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WiFi (2.4GHz)速度较慢

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/888086/wl1835mod-slow-wifi-2-4ghz-speed

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835WL1837MOD

您好!

我在 AP 模式下运行 wl1835。 我正在板上运行 iperf 服务器和

Iperf 客户端。

iperf -c 192.168.0.1 -u -i 1 -t 30 -w 256k -b100M

我将获得介于30-35 Mbit/s 之间的最大速度

固件详细信息-

[3519.201417] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.236
[3519.304061] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.69)

我们在 PCB 天线上使用的。

我们 得到 的速度根据我们的要求很低。

此致、

SHAMMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否在露天或 RF 屏蔽室中运行测试?  这些数字可能适用于露天环境。 2.4 GHz 是拥塞频带,其他 WiFi 和非 WiFi 设备可能会造成干扰。  您可能需要考虑支持5GHz 频段的 WL1837MOD、以防整个过程中需要更高的频段  

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在办公室运行测试。 我们使用的是 WL1837MOD 而不是 Wl1835MOD、我将使用5GHz 进行一次检查。

    此致、

    SHAMMI