请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF 大家好、SimpleLink 团队、
将 CC3220SF 引脚#57用作 UART 串行通信的 UART0_RX、且该引脚配置为 UART。 RX。 即使固件的引脚#57配置为 UART0_RX、我们是否仍可以读取该引脚的通用输入状态寄存器以获取当前引脚状态(逻辑高电平或逻辑低电平)、而无需将引脚从 UART 重新配置为 GP 输入?
谢谢、Merril