This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:如何在用作基站侧时设置11G/11J

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/886035/wl1807mod-how-to-set-up-11g-11j-when-using-as-station-side

器件型号:WL1807MOD

专家您好!

我们在接入点和站点端都使用 WL1807MOD。

在站点端(使用 wpa_supplicant)、我们不知道如何仅将连接限制为11g (2.4GHz)或11J (4.9GHz)。

您是否知道如何将基站侧的连接限制为仅连接到11g (2.4GHz)接入点或仅连接到11J (4.9GHz)接入点?

我们使用的是 TI_SDK v4.2 0.6、hostapd、wpa_supplicant 版本 v2.5-devel

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WiLink8硬件支持802.11j、并在射频级别进行了验证、但我们的无线软件堆栈不支持该协议。  


    谢谢
    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    很抱歉、我的问题不正确。

    在站点模式下,我们的客户只希望连接到11g (2.4GHz) AP 或11J (4.9GHz) AP。

    用户能否通过驱动程序更改或配置设置来设置此限制?

    林信宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们尚未测试 从软件堆栈 /请求级别启用11J /4.9 GHz 信道的情况。  

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    谢谢、您能帮助澄清以下问题吗?

     

    1) WL1807支持11J STA 功能,但未经过全面测试,对吧?

       如果是这种情况,他们如何只启用11J?

     

    2) 2)如何在 WL1807请求器上仅设置11g (2.4GHz)?

    此致、

    林信宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    11J 问题现已解决。

    您能帮助回答以下一个问题吗?

    1. 如何在 WL1807请求器上仅设置11g 或11a (2.4GHz)?(作为基站侧)

    谢谢你。

    此致、

    林信宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    不能仅在802.11a 模式下设置 WL18xxMOD。 802.11bg 模式始终启用  

    您可以通过将5GHz 天线的数量配置为0 https://processors.wiki.ti.com/index.php/WiLink8_WLAN_Demo:_Linux#Configuring_the_Target 来禁用802.11a 模式

    谢谢

    Saurabh