This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3220R:命令使用时的 CC3220

Guru**** 2539180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220R, CC3220SF, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/886164/compiler-cc3220r-cc3220-at-command-use

器件型号:CC3220R
主题中讨论的其他器件: CC3220SFCC3220S

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI 团队:

如果客户想要使用 AT 命令、cc3220R 是否必须需要外部闪存或内部 ROM 可以支持它? cc3220R 的内部 ROM 有多大? WiFi 协议栈存储在何处?

谢谢

Cq.LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有 CC32xx 器件都必须具有外部 SPI 闪存。 如果没有外部 SPI 闪存、此器件将无法正常运行。

    CC32xx 器件包含两个主要部分。 可执行客户固件的应用处理器(Cortex-M4)和可在 TI 专有固件上运行的 NWP ("Wifi 协处理器")。 该 TI 固件存储在 ROM 中。 为了能够修复此 ROM 固件中的问题、需要存在一些机制。 它称为 ServicePack、存储在 SPI 闪存中。 由于 CC3220R 芯片没有内部闪存、因此代码从 RAM (256KB RAM)中执行。 此 RAM 中的代码由引导加载程序从 SPI 闪存加载。

    如果您希望使用 AT 命令通过外部器件控制 CC3220R、则需要上载到应用处理器的 SPI 闪存固件中、该应用处理器将 AT 命令转换为内部 SL_ API 调用(连接如何与 NWP 通信)。 此应用程序位于 CC32xx SDK 中(例如 at_commands)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    c3220sf 为什么集成1M 闪存? 这有什么用途?  我不能将外部闪存与 CC3220SF 搭配使用?

    谢谢

    Cq.LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220SF 具有内部执行(XIP)闪存。 该闪存用于执行代码、并允许您在 CC3220S、CC3220R 器件上拥有更大的代码。 对于 CC3220SF 器件、外部 SPI 闪存仍然是必需的。 外部闪存也用于器件配置、存储临时数据、应用程序映像、ServicePack、Web 文件和用户文件。 每个 CC32xx/CC31xx 器件都需要外部闪存。

    1月