This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:Linux 驱动程序

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/885303/cc3120mod-linux-driver

器件型号:CC3120MOD

我们正在尝试将 cc3120mod 模块集成到具有 Linux 操作系统的嵌入式模块中。 是否有适用于 Linux 的 cc3120mod 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 没有适用于 CC31xx 器件的官方 Linux 驱动程序。 但是、如果您需要支持 Linux 的 Wifi 模块、选择 WiLink 模块可能更好。 Linux 驱动程序可用于 WiLink 器件。

    1月