This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:是否有任何 SoC 在具有 M4的单个芯片中提供 WiFi 和 Zigbee?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC3135, CC2652R, CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/898514/cc3235sf-is-there-any-soc-where-wifi-and-zigbee-is-available-in-a-single-silicon-with-m4

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC2652RCC3135CC2520

大家好、

我有一个项目需要使用共存的 WiFi 以及 Zigbee。 我已经知道、TI 的多标准 SoC 可以在单个芯片中支持 WiFi 和 BLE、但如果可能、我想知道 WiFi + ZigBee +应用处理器 ARM。

我们衷心感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 TI 不提供具有集成 Wifi + BLE +应用处理器的单芯片 SoC。

    我不知道任何在单芯片上支持 WiFi + BLE + ZigBee +应用处理器的竞争对手解决方案。

    我认为您应该选择 CC3235 + CC26x2R。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的宝贵答复。 我了解如何选择 CC3235实现 BLE/2.4GHz 无线电共存、以及 如何选择 CC2652R 实现 Thread、 ZigbeeRegistered、  功耗 BluetoothRegistered5、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6的智能对象(6LoWPAN)和专有系统。 但我认为这两个器例程都具有强大的应用 M4内核。 因此、虽然其中一个内核必须是主内核才能集成传感器域、但另一个内核将处于空闲状态。 您能不能建议使用仅能提供射频前端的 CC2652替代器件、以便它可以与 CC3235SF 配合使用。

    如果我错了、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是这一主题的专家。 请等待 TI 的回答、或者您可以在 Zigbee 论坛上提问

    BTW... CC2652R + CC3135的可能组合。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Turjasu、您好!  

    遗憾的是、我们没有单芯片 Wi-Fi + Zigbee 解决方案、而我知道的唯一共存解决方案是用于 Wi-Fi + BLE。  

    您能不能建议使用仅能提供射频前端的 CC2652替代器件、以便它可以与 CC3235SF 配合使用。 

    我知道我们有一个 CC2520、这是一款 Zigbee 收发器、似乎有一个用于 MCU 的 SPI 接口、但我对此不太了解。 另一种方法是使用 CC2652并将我们的 CC3135 (非 MCU Wi-Fi 器件)连接到它。 这种方法可能更简单、因为大部分软件都是 SimpleLink 生态系统的一部分、因此从软件的角度来看、使用这种方法会更容易、但在任何方法(CC3235 + CC2520或 CC2652 + CC3135)上、我认为射频挑战都是相同的。  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    谢谢。 我在等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jesu"]另一种方法可能是使用 CC2652并将我们 的 CC3135 (非 MCU Wi-Fi 设备)连接到它。:

    没错、但我的主要应用将基于 WiFi 而不是 ZigBee。 实际上、该器件将同时具有 wifi 和 ZigBee 两种选项。 因此、当 WiFi 正常工作时、ZigBee 将关闭/断开、反之亦然。 因此、我认为射频挑战应该不重要。

    [引用 user="Jesu"] SimpleLink 生态系统、因此从软件角度来看、使用该系统更容易、但对于任何方法(CC3235 + CC2520 或 CC2652 + CC3135):

    我同意你的意见。 如果我不是错、那么 Simplelink 将帮助我将代码库从一个组合移植到另一个组合(无论我选择 CC3220 + CC2520 / CC2652 + CC3135) isn、t it? 因为 WiFi 和 ZigBee 的射频域不会同时工作、甚至不会作为回退条件。

    这两种组合之间是否有任何节能的折衷? 还是因为 TIRTOS 将在电源管理模块中执行此操作而相同?

    感谢 Jesu 的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Turjasu、您好!  

    这两种组合之间是否有任何节能的折衷? 还是因为 TIRTOS 将在电源管理模块中执行此操作而相同? 

    是的。 尽管 Simplelink 器件有自己的电源管理器、但每个器件都有自己的电源特性。 例如、CC2562的睡眠和工作电流通常比我们的任何 Wi-Fi 器件都低。 这里有一些选项、但如果不了解您的规格要求、则很难提出建议。 我还联系了我们的一位 Zigbee 专家、了解更多详细信息、因为我仅使用 Wi-Fi 和 BLE 器件。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢你的帮助。 我没有得到 ZBee 团队的任何人的回复。 至于我的应用、我必须设计一个器件、从农业和农业领域收集一些传感器数据、并将数据发送到 AWS 以供进一步分析。 因此、除了感应之外、数据发送还将通过 ZBee 网络或 WiFi 路由器完成。 在特定位置一次只使用一种模式、而不是同时使用这两种模式。 因此、对于没有互联网的国家/地区、我必须部署具有协调器和端点连接到互联网的 ZigBee 网状网络。 对于 WiFi 可用的位置、我必须使用提供的 SSID 和密钥将 SoC 配置到可用网络、然后发送数据。 但在任何情况下、这两种方法都不会在特定位置使用。 即使在 WiFi 不工作的情况下也是如此(回退到 ZigBee)、反之亦然。

    希望这清除了我的应用要求。 这些器件将有一个 DIP 开关来选择我将使用的模式、并由锂聚合物电池供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Turjasu、您好!  

    感谢您的解释。 我认为这两种方法都适合您(例如 CC3135 + CC26XX 或 CC3235 + CC26XX)。 如果您想要尽可能低的功耗、CC26XX 是最佳选择、但这并不意味着 CC3X35将无法满足您的要求。 如果您可以处理 ZigBee 器件上的所有内容、只需将 Wi-Fi 器件用作接口、那么 CC3135就可以了。  

    Jesu