This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:支持 WiFi 的 RTLS 标签

Guru**** 2537790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/900072/cc3120-wifi-enabled-rtls-tags

器件型号:CC3120

大家好、

我们有一位客户希望采购 支持 WiFi 的 RTLS 标签、因为客户希望构建 支持 WiFi 的 RTLS 系统来跟踪整个工厂的资产。

检查此文档后、我会看到以下文档:  

它使用 CC3120、客户对此有更多疑问:
他们希望利用该大楼现有的 Cisco WiFi 和 CMX,因此我们只需要资产标签。 上述文献中的资产标签参考的外形规格是什么? 它是可以固定到资产的独立标签吗? 标签是否具有任何环境监测功能?

我们非常感谢您的帮助、如果您为我们的客户提供了更多服务、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    根据您的问题、您似乎正在寻找完整的资产标签设计。 我们不提供完整的资产标签设计。 我们只需提供功能和参考文档/SW、客户便可根据 CC31xx 器件设计标签。

    如果客户有兴趣根据 CC31xx 设计自己的标签、我建议他们查看我们的 BoosterPack、它可以与 MSP432或 CC26x2等其他 SimpleLink MCU 配对:

    http://www.ti.com/tool/CC3120BOOST

    http://www.ti.com/tool/BOOSTXL-CC3135

    以下是一份应用手册、其中介绍了如何设计此器件: http://www.ti.com/lit/an/swra628/swra628.pdf?ts=1587764582292

    完整的资产标签设计需要将 CC31xx 器件与主(主机) MCU 集成、并且尺寸可能会有所不同。 环境监控等扩展功能也将独立于 Wi-Fi 器件。

    如果客户需要现成的产品、您可能需要查看设计基于 Wi-Fi 的资产跟踪标签的外部公司。

    此致、

    本·M