This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:ADC 是否已在芯片内部进行校准?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/896677/cc3235s-has-the-adc-been-calibrated-inside-the-chip

器件型号:CC3235S

 
该规格中的 CC3235S 增益误差为2%。 如果要实现0.5%的精度、是否需要在大规模生产期间校准工厂?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我将联系我们的硬件团队获取信息。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我们咨询了 ADC 设计人员、造成+/-2%增益误差的原因是要考虑温度变化。 校准仅在室温下使用修整完成、但不会在整个温度范围内完成。 因此、如果在高温下不进行修整、则无法进一步降低该增益误差。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我知道、谢谢! 
    我的应用是在人的室内环境中、温度基本上是室温。