This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:支持射频布局、如 CC3220MODSF12MOBR 产品手册第7.3节所示

Guru**** 2520140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/897289/cc3220mod-support-on-rf-layout-as-shown-in-cc3220modsf12mobr-product-manual-section-7-3

器件型号:CC3220MOD

您好、TI 支持团队、

如 CC3220MODx Wi-FiRegisteredCERTIFIEDTm无线 MCU 模块产品手册中的图7-2所示,我正在寻找2层 PCB 底层的一些帮助。  请提供有关底层的更多信息。  是所有接地平面还是接地平面有空隙区域。  此外、对于包含 U.FL 连接器和芯片天线的此部分、顶层的阻焊层是否应该完全无效?

谢谢、

阿尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Al、

    我已将查询转发给我们的射频布局团队成员。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AL、

    底层应为需要间隙的 GND 层。 例如、您将需要 RF-BG 引脚(引脚31)下的间隙。 请参阅 LAUNCHCC3220MOD 用户指南中的图1-30。 另请阅读第1.4.4节、因为这些是 CC3220x 器件的布局指南。 芯片天线也需要间隙、有关布局指南、请参阅天线的数据表。  

    UFL 连接器不需要任何间隙。

    BR、