This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:通过 DHCP 服务器查询 IP 续订

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/897201/cc3120mod-query-on-ip-renewal-by-dhcp-server

器件型号:CC3120MOD

您好!

在站点模式下、只要 DHCP 服务器续订 IP 地址、我将收到什么事件:-

是否发生了"sl_NetApp_EVENT_IPv4_Acquired"事件或"SL_NetApp_EVENT_DHCPv4_租借"?

以及如何通过 DHCP 服务器获取更新的 IP 地址?

正如先前 Jan D 先生建议我将发生此事件 "sl_NetApp_EVENT_IPv4_Acquired "、但当此事件发生时 "sl_NetApp_EVENT_DHCPv4_LEV"?

请任何人帮助我。

此致、

Mahendra Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    事件 SL_NetApp_EVENT_DHCPv4_LE租 期与 AP 模式相关。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在站点模式下、在 DHCP 服务器通过此事件"sl_NetApp_EVENT_IPv4_Acquired"续订后、我将获得更新的 IP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    STA 模式下的相关事件为 SL_NetApp_EVENT_IPV4_ACQUIRED 和 SL_NetApp_EVENT_IPV4_Lost。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否对我的问题发表意见:-

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/897188

    我是否以正确的方式处理了不同函数返回的错误代码?

    1)  sl_WlanProfileAdd()返回此错误代码  

    "SL_ERROR_WLAN_PASSWORD_ERROR"、  

    "SL_ERROR_WLAN_SSID_LEN_ERROR"、  

    "SL_ERROR_WLAN_KEY_ERROR"、  

    "SL_ERROR_WLAN_INVALID_SECURITY_TYPE" 和  

    "sl_ERROR_WLAN_ILLEGAL_WEP_KEY_index"

    此外、我尝试仅传递一位数字密码、但此函数不返回"sl_error_WLAN_password_error" 、并且始终返回0。 这是 CC3120Mod 中的一个错误 、或者我做了错误的操作。

    2)同样 的 SL_WlanSet ()也不会在正确的密码中返回错误代码"SL_ERROR_WLAN_INVALID_AP_PASSWORD_LENGTH"?

    3) 3)这个函数 sl_Start ()和 sl_WlanSetMode ()将返回错误代码"sl_ERROR_Role_AP_ERR"或 "sl_ERROR_Role_STA_ERR"吗?

    4) 4)如果您还可以建议我在运行时复制此错误以测试我的代码吗?

     

    如此多的错误代码不是完全按照编程指南中提到的函数返回、可能是 CC3120Mod 中的错误 、或者我以错误的方式返回了错误代码。

    正在等待您的回复!

    此致、

    Mahendra Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎已经与 Kobi 一起处理了这个问题。 请继续 使用该主题。

    1月