This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC3235S:用于闪存的 Launchpad 配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/909448/ccs-launchxl-cc3235s-launchpad-configuration-for-flashing

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3235S

您好!

1.为了将 bin 文件刷写到 CC3235、我需要如下所示设置 RX、TX 跳线、对吧?

2.何时需要按如下方式设置 RX、TX 跳线? 数据表写入 路由到20引脚接头连接器的 UART。 是否在 P1.3、P1.4上启用 UART RX、TX? 那么、该设置用于连接外围设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)是的。

    2) 2)请提供 LaunchPad 的原理图。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.不用考虑我提到的引脚。 我只想问第二个 RX、TX 跳线设置的目的。 它是否用于通过20引脚接头连接器上的 UART 引脚连接到外设器件?

    2.我是否需要更改 SOP 跳线设置? 或 SOP 010可用于闪存和功能模式? SOP 100和4线、2线 JTAG 如何? 何时需要设置这些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)一种设置是将 UART 引脚从 CC32xx 芯片连接到 XDS-110调试器的虚拟 COM 端口。 第2个设置将 CC32xx 芯片 UART 连接到 Booster Pack 引脚接头。

    2) 2) CC3235芯片的 SOP 模式在数据表中进行了说明。 您可以使用 SOP 模式0-1-0通过 CCS 进行调试、也可以使用 Uniflash 软件进行编程。 在此 SOP 模式下、如果进入运行模式或编程模式、则由 RX 线路电平状态确定。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    闪存 bin 文件需要将 SOP 设置为010并将 UART 跳线设置为1、对吧? XDS110是否是 CC3235上的 Micro USB 端口?

    并非每个 BoosterPack 都与 CC3235引脚接头匹配。 因此、为了确保不会损坏、我们只应将 CC3235的每个引脚连接到 BoosterPack、而不是将 BoosterPack 放在 CC3235的顶部、对吧?

    3. Rx、Tx 的第一个设置用于闪存、第二个设置用于通过 UART 进行数据传输、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)是的、应使用 SOP 模式010和 RX、TX 跳线设置为靠近 XDS-110的位置。 XDS-110是一款板载调试器、由 TM4C 处理器实现。

    2) 2)这取决于所用 Booster Pack 的类型。 我建议在使用 Booster Pack 之前检查其兼容性。 这可以通过比较原理图(LaunchPad 与 Booster Pack)来实现。 确实存在 Booster Pack 兼容性检查、但遗憾的是没有 CC3235 LaunchPad 可用。

    3) 否 UART 的第一个设置是将 TX、RX 线连接到 XDS-110。 在此模式下、您可以使用 Uniflash 软件上传串行闪存的内容、也可以使用应用 UART 的输出通过 XDS-110的虚拟 COM 端口将其传输到终端软件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    2.由于 Booster Pack 兼容性检查列表中没有 CC3235、我只需要将 CC3235上的 TX 连接到传感器模块上的 RX、 将 CC3235上的 RX 连接到传感器模块上的 TX、对吧? 我是否需要连接2个模块的所有 GND、3V3、5V?

    3.我知道第一个 RX/TX 跳线设置用于通过微型 USB 端口进行闪存。 我是说第二 个 RX/TX 跳线设置用于 CC3235和另一个模块之间的 UART 通信、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2)很抱歉、我不熟悉您的 Booster Pack。 您应根据原理图检查此项。 但是、如果您询问有关 GND 连接的问题、我有点害怕。 在未连接公共 GND 的情况下、您希望 UART 如何工作? 您能否与具有本地电子电路知识的人员一起咨询您的硬件设置?

    3) 3)第二个设置用于将 RX/TX 引脚连接到 Booster Pack 连接。 连接到此 Booster Pack 连接器的是由您决定的。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2.我知道需要连接 GND。 我只想确认是否还需要5V、3V3引脚。

    简单地说、我假设 BoosterPack 是雷达模块。 我们将其 UART RX/TX 连接到 CC3235上的 RX/TX。 在 BoosterPack 上、我们执行 UART_WRITE (txBuf)、在 CC3235上、我们执行 UART_READ (rxBuf)。 然后、雷达数据存储在 CC3235程序的 rxBuf 中。 这就是我们从传感器获取数据的方式、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    由 Uniflash 刷写。 SimpleLink 不同于毫米波器件。 我选择 CC3235S、然后单击"Start Image Creator"。 但我现在不知道如何在 CC3235上刷写 bin 文件。 请告诉我路线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2.很抱歉我不知道。 这取决于 Booster Pack 的电路。

    3.是的,这应该起作用。 但需要在两个器件上正确配置和打开 UART。

    请阅读 此文章。 但是、如果您想要调试器件、则可以通过 CCS 中的 JTAG/SWD 进行调试、而无需使用 Uniflash 将应用上载到 SPI 闪存中。 您需要使用的 Uniflash 是上载应用程序、该应用程序将在器件复位后保持不变。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    1.在实际应用中,我的客户需要直接运行程序。 因此、我无法始终使用 CCS 调试模式。

    2、SPI 闪存是什么意思? 我认为 Uniflash 是通过 UART 实现的

    3.我无法访问您发送的链接 dev.ti。 请在此处附上 pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.可以、但出于调试目的、使用 CCS 的 JTAG/SWD 是合理的。

    2. CC32xx 芯片旁边是 SPI 闪存芯片。 如果需要代码持续复位、则需要使用 Uniflash 并将内容上传到此 SPI 闪存芯片中。 这是通过 UART 通过 CC32xx 内部的 ROM 引导程序完成的。

    3.您应该了解如何连接到 TI Resource Explorer。 该资源是 SimpleLink Academy、其中包含许多对于 使用 CC3220/CC3235的初学者而言很重要的信息。 在 CC3220/CC3235器件的产品页面、您可以找到一个包含 Uniflash/图像创建器说明的 pdf。 但本文档不包含 SPEP 分步教程、如 SimpleLink Academy。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我遵循了本文档(http://www.ti.com/lit/ug/swru461b/swru461b.pdf?ts=1590982057043)中的说明、但无法将映像刷写到 CC3235S。

    下面是 Uniflash 中的错误消息。

    我通过微型 USB 端口将 CC3235S 连接到 PC。 在上面的文档链接中、我没有看到它提到 COM 端口设置、也没有看到 Image Creator 中的设置菜单。 我不确定这是不是问题的原因。

    我使用 了 uniflash_sl.5.3.0.2629。 它是否是由 Uniflash 版本引起的错误?

    请告诉我如何成功刷写。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 UniFlash ImageCreator 基础知识文章中介绍的简单模式下使用 Uniflash。

    1月