This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC3235SF:配置中自定义 HTML 页面的路径

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/907233/ccs-launchxl-cc3235sf-path-for-custom-html-page-in-provisioning

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

工具/软件:Code Composer Studio

1.我开发了一个与开箱即用示例中类似的 HTML 页面,并创建了一个类似 OOB 的 WWWW 文件夹,但不知道在固件中为自定义 HTML 页面(而不是存储的 ROM 页面)提供路径的位置。

2.我还想将域名(如 mysimplelink.net)更改为自定义域名,以便在固件中进行此更改的位置。

请参考开箱即用示例解释这两个过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于在 CC3235上使用内部 HTTP 服务器时的自定义 HTML 页面、它应自动检测 WWW 文件夹中的 HTML 页面。 如果您连接到 CC3235并尝试访问您的网页 mysimplelink.net ,它是否起作用?

    要更改域名,请使用 sl_NetAppSet() API。 有关更多详细信息、请参阅此主题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/726981/2682377#2682377

    如果您需要更多的说明或对使用内部 HTTP 服务器有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael