请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1835MOD 您好!
我曾研究 用于 WL18XX 模块的网状可视化工具 、以实现使用 BeagleBone Green Wireless 器件制作的网状网络的可视化。
我能够使其运行并检查我的网状网络、但需要在 BeagleBones 上运行的最新 Linux 发行版中执行几个黑客攻击、因为该工具需要一些不能在其中应用的东西、即:
- 不带密码的根 SSH 访问
- 一个存储在/usr/sbin/iw 中的'iW'实用程序(而在 Debian 10中、它位于'/sbin/iw 上)
- 'ifconfig'的旧版本、其输出与以下版本类似(取自工具的仿真数据):
网格0 链路连接:以太网 HWaddr 7C:EC:79:C8:42:B5 iNet addr:10.10.10.21 Bcast:10.10.10.255掩码:255.255.255.0 inet6 addr:fe80:7eec:79ff:fec8:42b5/64范围:链接 运行多播 MTU:1500公制:1的上广播 RX 数据包:6947错误:0丢弃:0超限:0帧:0 TX 数据包:6730错误:0丢弃:0超限:0载波:0 冲突:0 txqueuelen:1000 RX 字节:1407238 (1.3 MIB) TX 字节:1130771 (1.0 MIB)
虽然较新版本的 ifconfig 输出如下所示:
MESH 0:flags=4163 MTU 1500 iNet 192.168.200.2子网掩码255.255.255.0广播192.168.200.255 乙醚 f0:45:da:EB:A9:94 txqueuelen 1000 (以太网) RX 数据包0字节0 (0.0 B) RX 错误0丢弃0超限0帧0 TX 数据包348字节24220 (23.6 KiB) TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
那么、我有以下问题、这个工具是否是开源的、也就是说、您是否可以提供 Python 源代码、以便它可以进行修改、以便与运行最新 Linux 发行版的器件配合使用?
此致、
Jos é Gonçalves í a