This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:是否可以在 CC3220中添加外部 FEM 以增加 WLAN TX 功率?

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/905476/cc3220r-is-it-possible-to-add-an-external-fem-into-cc3220-to-increase-wlan-tx-power

器件型号:CC3220R

您好!

目前为止我知道、FCC 的峰值传输输出功率为30dBm。  

图中显示了 CC3220R 的 TX 功率。

因此、我希望通过添加外部 FEM/PA 模块来最大限度地利用 FCC 标准。  TX 功率越多、WLAN 性能最佳。  之后、我们可以使我们的器件具有更长的传输距离。

有可能吗? 如果是、您是否有任何合适的 FEM/PA 模块建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 这是不可能的。 因为 CC3220具有内部 RX/TX 开关。

    1月