请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD 先生,您好, 我遇到了一个问题,要使用旧类型的接入点。 但后来我发现、当我强制 AP 的速率低于24Mbps 时、问题不会发生。 在这里,我不会谈论此问题的详细信息,但我想问是否有任何方法可以设置 Wilink8的工作模式,例如将其设置为仅802.11b (禁用802.11 g,n), 或者、我能否将 Rx/TX 速率固定为(例如、将其固定为11Mbps。)
非常感谢您的反馈。