This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:在 AP 模式下仅使用 WPA2和 CCMP

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/902415/cc3220sf-use-only-wpa2-with-ccmp-in-ap-mode

器件型号:CC3220SF

您好!

我想知道、当器件处于 AP 模式时、是否可以强制该器件仅使用 WPA2、CCMP 作为 Group 和 Pairwise cypher 而不是 TKPI。

是否可以配置此选项?

谢谢、

Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    目前、AP 模式不支持此配置。

    BR、

    Kobi