This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:从何处获取有关配置和使用 WLAN 唤醒用法的详细信息

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/940881/wl1807mod-where-to-find-details-on-configuring-and-using-wake-on-wlan-usage

器件型号:WL1807MOD

各位专家、您好!

我的客户正在查看其系统的 WL1807MOD、并有以下问题。 您能帮助解决这个问题吗?

我们正在考虑将 WL1807MOD 用于特殊应用。 具体而言、我们希望利用模块的 WLAN 唤醒功能、在系统的其他部分接收到魔术包时将其从睡眠状态唤醒。 此模式的文档相对较少、但无线芯片看起来会保持与接入点的连接、然后在接收到数据包时触发 IRQ 引脚。

 我现在有以下问题:

  • 此模式的功耗是多少? 这是否与数据表中710 uA 的“已连接空闲”电流相同?
  • 如果 AP 断开连接、会发生什么情况? AP 再次出现时、模块是否会重新连接?
    • 如果是、在低功耗模式下运行 Linux 的系统的其余部分如何进行 WPA 身份验证?
    • 如果否、在 AP 无线断开连接后是否有任何方式触发唤醒功能?

感谢您的帮助!

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -功耗可能高于“连接空闲”状态。 SoC 仍在唤醒以接收数据包、发送数据包(如果需要)等 只是当数据包与过滤器不匹配时,它不会唤醒主机。

    -如果 STA 与 AP 失去连接、固件很可能会向驱动程序发送"信标丢失"事件。 这将导致主机唤醒、WPA 请求者将启动再次连接到 AP 的序列。

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saurabh

    以下是客户提出的一些后续问题:

    关于第二个问题的一些后续行动:

    • 在 WiFi 模块第一次断开与 AP 的连接后、我们是否有任何机制可以触发来自该模块的中断事件?
    • 如果主机不可用、是否有方法可以在不使用 WPA 请求驱动程序的情况下重新连接到 AP?
      • 在 WiLink 8指南中,我看到对“智能配置”模式的引用,这似乎适用

     如果以上两项均为否、您是否有其他产品提供以下功能?

    • 能够无线唤醒主机
    • 初始配置后可自动连接到 AP、即使主机已关闭也是如此
    • 支持连接到 Linux 主机的 SDIO 接口

    感谢你的帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    - WiLink8 SoC 在检测到与 AP 的连接中断/事件丢失时,会触发主机中断/事件-例如:缺少连续的 AP 信标。 我不认为我们可以将其配置为一次性事件。

    - WiLink8无法自行连接到 AP。 它需要在主机处理器上运行 WPA 请求程序来启动/管理与 AP 的连接

    TI 还提供具有集成请求功能的 SimpleLink Wi-Fi 器件、但它们更适合物联网应用、不支持 Linux 驱动程序或 SDIO 接口(SimpleLink 器件支持 SPI)

    www.ti.com/.../overview.html

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saurabh

    这是我登记入住时客户的后续回复。

    是的、您回答了我们的所有问题。

    遗憾的是、我们有一些独特的用例、需要 WPA 请求程序在 WiFi 模块上运行、并使其充当主机处理器的网络接口、 TI 似乎不支持这些功能,因此我认为我们必须寻找不同的解决方案。

    除了前面提到的 SimpleLink 解决方案之外、我们还能为该客户提供其他产品吗?请告诉我。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    SimpleLink 和 WiLink8是 TI 提供的唯一2个 WiFi 器件系列。

    谢谢

    Saurabh