This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:无法为我的项目生成 bin 文件

Guru**** 2562870 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/942296/ccs-cc3220sf-launchxl-unable-to-generate-a-bin-file-for-my-project

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家:

我将使用 CC3220SF launchad 和最新的 simplelink SDK。 对于创建项目、我选择了空项目、除此之外、我使用我的应用程序进行了修改、但问题是我要解包以生成.bin。 请告诉我如何启用选项以生成 bin 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    bin 文件在 CCS 中的编译后处理步骤生成。 您应该将这个编译后处理步骤从其中一个 SDK 示例复制到您的项目中。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、Jan 是正确的。 您可以通过单击“属性”->“生成”->“步骤”来检查示例项目中的编译后处理步骤,并查看底部的“编译后处理步骤”窗口。 您应该看到如下所示的内容:

    ${CG_TOOL_ROOT}/bin/armobjcopy -O 二进制文件-仅部分.text -仅部分.const -仅部分.cinit -仅部分.Vecresets ${BuildArtiftFileName}${BuildArtiftFileBaseName}.bin 

    这将在您构建项目后生成一个.bin。 它可以在项目的调试文件夹中找到。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan 和 Jesu