This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:Wi-Fi 设置

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/939679/cc3235modsf-wi-fi-settings

器件型号:CC3235MODSF

对于 CC3235MODSF、如何在我要通信的5GHz 频段中分配 Wi-Fi 通道? 例如、我想在通道161上进行通信。 第二、如何在该通道上选择发射功率级别? 比如、我希望以0dBm 的功率传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应使用 sl_WlanSet 命令。

    对于站点,您可以定义扫描的信道:

    - sl_WLAN_General_Param_opt_scan_Params:
    \code
    SlWlanScanCommand_t ScanParamConfig;
    _U16 Option = SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params;
    _U16 OptionLen = sizeof (ScanParamConfig);
    // 2.4G 通道位顺序:1、2、3、4、5、5 6、7、8、9、10、 11、12、13、14
    
    ScanParamConfig.RssiThreshold =-70;
    ScanParamConfig.ChannelsMask = 0x1FFF;
    SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、&Option、&OptionLen、 (_u8 *)&ScanParamConfig);
    \endcode
    
    - sl_WLAN_General_Param_opt_scan_Params_5G: \code SlWlanScan5GCommand_t ScanParamConfig5G; _U16 Option = SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params_5G; _U16 Opparamlen = sizeof (SlWlanScanParam5G52_t); // 5.48、40、40、40、40、40、40、40、40、40、000 56、60、64、100、104、 108、112、116、120、124、 128、132、 // 136、140、144、 149、153、157、161、165、 169、184、188、192、196 ScanParamConfig5G.ChannelsMask = 0x0000000F;//为通道36、40、44、48 ScanParamConfig5G.RssiThreshold =-70; sl_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、Option、OptionLen (_u8); 结束代码

    对于 AP、您可以定义工作信道:

    - SL_WLAN_AP_OPT_CHANNEL:
    代码
    _u8 val =通道;
    SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_AP_ID、SL_WLAN_AP_OPT_CHANNEL、1、(_u8 *)&val);
    结束代码
    

    TX 功率可通过以下方式进行控制:  

    - SL_WLAN_General_Param_opt_STA_TX_POWER:
    代码
    _u8 stapower=(_u8)电源;
    SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、SL_WLAN_General_Param_opt_STA_TX_POWER、1、(_u8 *)&stapower);
    结束代码
    
    - SL_WLAN_General_Param_opt_AP_TX_POWER: 代码 _u8 appower=(_u8)功率; SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、SL_WLAN_General_Param_opt_AP_TX_POWER、1、(_u8 *)&appower); 结束代码

    请注意、这两个参数都取决于监管域设置。

    如需更多信息、请参阅编程人员指南(www.ti.com/.../swru455l.pdf) 或 SDK doc 文件夹( /docs/wifi_host_driver_api/html/group___wlan.html)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 、Kobi、我将尝试一下这个。

    Goran