This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:使用 CC3235创建我的第一个 PCB -进行中项目

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/936849/cc3235modsf-creating-my-first-pcb-with-the-cc3235---on-going-project

器件型号:CC3235MODSF

大家好!

   我目前正在为定制板设计原型、以利用使用 SPI 存储器的 CC3235来保存和加载芯片的固件。

我已经附上了电路板的起点、并根据我的知识对设计进行了整理、如果这不是要发布到的正确论坛主题、我很抱歉、如果不是、我希望将其移至正确的子论坛。

该板的设置与在那里创建的许多 ESP 板类似、如果有人建议我在下第一个订单和尝试我的构建之前更改设置、我想查看是否有人很容易发现任何错误 因此、由于我的设置、我最终不会使器件出现故障、从而导致时间缩短。 如果您有任何建议、我完全愿意研究和更正使该板启动并运行所需的任何内容、我期待将来在芯片上做更多的工作。 谢谢!!

  e2e.ti.com/.../PCB_5F00_1_2D00_PCB_5F00_CC3235MOD_5F00_DEV_5F00_PCB_5F00_2020_2D00_09_2D00_01_5F00_11_2D00_54_2D00_56.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请等待 TI 方面的回答、但仅作一个评论。 CC3235MOD 内置4MB SPI 闪存。 您无法将其它 SPI 闪存芯片连接至引脚 FLASH_SPI_*。 此引脚专用于群组编程(大规模生产编程)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有趣、我将再次回顾有关该主题的文档。 很棒很简单的一个地方,设施齐全,我会把它删除和更新。 感谢您指出、先生、非常乐于助人!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有人有其他建议、我计划本周进行更正。 这对任何具有高级见解的人都非常有帮助:)/。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    确保根据 设计检查清单布局指南验证您的设计。 完成此操作后、您还可以在此处申请设计审查:    

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、这很有帮助! 谢谢你的评论,一周左右就会回来的:)