This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220MODA:CC3220MODA 文件处理。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/937842/ccs-cc3220moda-cc3220moda-file-handling

器件型号:CC3220MODA

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

如果器件/目标板在不连接到 UART/其他 调试工具的情况下独立工作、是否可以选择将控制台中的打印内容保存到某些文本文件中。

可以在内部完成吗? 请回答是否可以完成。

谢谢

Niranjan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niranjan、您好!  

    您可以通过 simplelink 文件系统命令将文件写入闪存。 有关更多信息、请查看编程人员指南中的文件系统章节。

    https://www.ti.com/lit/ug/swru455l/swru455l.pdf?ts=1599243380836

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是否有任何方法可以将控制台打印存储在文本文件中、但当电路板未处于调试模式或未连接到 UART 时、是否可以在内部完成此操作?

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niranjan、您好!

    通常不是。

    您可以创建自己的代码、将您的日志保存到 sFlash (SPI)闪存中。 但有一个大问题。 sFlash 中的文件系统不使用附加操作。 您将需要读取整个文件内容、附加数据、然后将其全部写回。 此外、由于 sFlash 的数量或写入周期有限(~100k 写入操作/扇区)、此用例无法在实际应用中正常工作。

    如果要记录数据、应连接 EEPROM、SD 卡、SFRAM 和存储管理等其他存储设备、这些存储设备将由您的代码决定。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢 Jan 的支持。

    我的目标板具有 EEPROM (AT24CM02)、我能够通过 I2C 进行连接、并且能够写入和读取字节(虚拟数据)。

    现在、我想将 UART_PRINT 写入 EEPROM 中、SDK 中是否有任何库可以将这些字符串直接写入 EEPROM 模块中、并对指向的位置执行读取/写入/删除操作。

    谢谢  

    Niranjan

      

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niranjan、您好!

    否 您需要自行管理读/写操作。 CC32xx SDK 中没有用于写入 EEPROM 存储器的库。 因为第三方 EEPROM 存储器的数量太多、通信协议(命令)略有不同。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的信息和支持。

    Niranjan