This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:如何将 WiLink8与内核5.4结合使用?

Guru**** 2502235 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/955635/wl1835mod-how-to-use-wilink8-with-kernel-5-4

器件型号:WL1835MOD

我们正在 IMX6平台上评估 WL1835MOD。 Linux 系统基于使用内核5.4的 Yocto 发行版 Zeus。 正如我们所理解的那样、任何现代内核都应该起作用。 上述说明以及最新 的 WiLink8 Linux Wi-Fi 驱动程序用户指南(网址 为 https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf )对此进行了说明:

"一. 下载内核(4.19+)和平台 SDK"

但是、当我们查看 git://git.ti.com/wilink8-wlan/build-utilites.git 时、似乎实际上仅支持内核4.9.38。。。。?  "../build_wl18xx.sh patch_kernel"失败并出现错误。 如何将 WiLink8与内核5.4结合使用?  

我们找到了此分支: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/log/?h=ti-linux-5.4.y 这一个是否可用/受支持?

BR、

Peter Astrand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WiLink8 R8.8版本基于内核4.19。

    我们尚未测试 WiLink8内核5.4、但您可能能够在内核5.4中使用树内 WiLink8驱动程序

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在已经成功地将修补程序与5.4内核集成在一起。 这就是我们必须做的:

    • 清理了0001 (mesh_hwmp.c 修补 wrt 空白和缩进)。 仍然与4.19兼容。 然后我们移植到5.4。
    • 修补程序0006:需要恢复内核提交 608fd7214323bd3bb2c288f68253e5bb634d4f49
    • 0016和0017需要轻微调整至5.4

    仍然想知道哪一个是正确的 Git 存储库?  https://software-dl.ti.com/ecs/WiLink8/R8_8/WiLink8_R8.8_manifest.html 指:

    位置 git.ti.com/.../R8.8
    可从获取 git.kernel.org/.../wireless-testing.git

    但是、这些多年来没有变化、第一个链路甚至没有 R8.8分支。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我们需要更新 https://git.ti.com/wilink8-wlan/wl18xx/trees/R8.8 以获取"wl18xx"存储库。 感谢您的讲解。 对于 R8.8,我们更改了发布过程,仅上传了内核补丁, 而不是使用“wl18xx”内核,这与以前的版本不同。 因此无关紧要、因为编译脚本会将修补程序直接应用于 setup env 文件中定义的内核。

    您能否共享您移植到内核5.4的内核修补程序?

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 以下是5.4内核的更改:

    https://github.com/astrand/wilink8-wlan-build-utilites/commits/r8.8

    BR、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    感谢您提供补丁链接

    此致

    Saurabh