This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:在 UniFlash 开发模式下使用不同的 MAC 地址

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/957493/cc3235modsf-using-different-mac-address-on-uniflash-development-mode

器件型号:CC3235MODSF

尊敬的香榭丽舍

在 Image Creator 用户指南中、我们知道"编程镜像文件只能用于对具有与镜像中设置的 MAC 地址相同的器件进行编程。"

如果我们要对所有 MAC 地址不同的器件使用相同的编程映像、我们该怎么做?  

请告诉我是否有任何建议或提醒。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    您应在生产模式下创建映像。 对同一 MAC 地址的限制是开发模式的安全功能。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan:

    感谢您的提醒。

    我找到了生产模式的解释、知道了开发模式的限制。

    非常感谢。