This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:用于访问库函数的 Radiotool API

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/953336/cc3235sf-radiotool-api-for-accessing-library-functions

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3200

您好!

对于 CC3200/CC3100、 我们有一个附录 A:用于访问库函数的 API [ https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3100_&_CC3200_Radio_Tool]。 我们是否有适用于 CC32XX 器件的类似文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viki:

    CC3220无线电工具没有等效文件。

    话虽如此、附录 A 中的信息在更新的无线电工具中对于大多数(如果不是所有)功能仍然有效、您也可以在 Sources/RadioTool/Application_Source/CC3120LibCore/中查看 radiotool.h 以确认确切的函数参数。

    如果您需要进一步澄清或对使用 Radiotool 有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael