This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:1149.1边界扫描

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/953213/cc3235sf-1149-1-boundary-scan

器件型号:CC3235SF

您好!

CC3235SF 在生产时是否支持1149.1边界扫描测试?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    不支持-有关详细信息、请参阅此处- https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/763622

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    我在 TRM 中看到(SWRU543A–2019年1月–2020年9月修订)、它说:

    '来自芯片引脚的4线制 JTAG 信号通过 IcePick 模块路由。 应用 MCU 之外的抽头保留用于 TI 生产测试。 选择 TAP 的序列必须发送到器件才能连接到 ArmRegisteredCortexRegistered-M4 JTAG TAP。"

    这是否意味着我们可以实施一些边界扫描测试、但仅限于我们可以访问哪些引脚?

    只是想了解选项是什么、或者边界扫描是否完全脱离生产测试策略的表中。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这是为 TI 生产测试保留的、不可供客户使用。

    BR、

    Vince