This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:如何使用 AT+netappping 执行 ping 测试?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/965897/cc3235modsf-how-to-perform-ping-test-using-at-netappping

器件型号:CC3235MODSF

您好!

我将使用 SDK_4.30的"at_commands"演示来实现 ping 测试。

通过 TCP 连接到 AP 并通过远程服务器发送/接收数据正常。

但是当我发送"AT+netappping=.......时、CC3235模块没有响应 从主 MCU 向其发出"命令。

我认为"AT+netappstart"需要在 "AT+netapping"之前执行。 对吗?

我在下面测试了两种情况、但它不起作用。 无法使用 "at_commands"演示执行 ping 测试?

1. AT+START,然后 AT+netappstart

2. AT+netappstart,不带 AT+start

谢谢、

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    AT 命令用户指南是一个有用的资源、可供参考(如果尚未这么做)。

    http://www.ti.com/lit/swru534

    表6-46显示了使用 CC32xx SDK 中提供的 AT 命令库运行 ping 命令所需的参数。

    您需要首先运行 AT+start、但不需要 AT+netappstart。 如果您执行 AT+start、AT+wlanconnect 连接到 AP、然后执行 AT+netappping、是否获得预期结果?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    从连接的 AP 获取 IP 后、我尝试了 AT+netappping、但它不起作用。 CC3235modsf 没有如下所示的响应。

    有什么要检查的?

    [DBG][WIFI.c:1282][ATRx:38]-["AT+wlanconnect="isens_AP"、wpa_WPA2、xx"]                              <-主 MCU 已发送-->
    [DBG][WIFI.c:1282][ATRx:12]-["xxxxxxxx、、
    "]
    [DBG][WIFI.c:1282][ATRx:4]-[确定                                                                <--收到主 MCU -->
    "]
    [DBG][WIFI.c:1282][ATRx:59]-["+eventwlan:connect、isens_AP、0xc0:0x64:0xe4:0x47:0x40:0x6f                <--收到主 MCU -->
    "]
    [DBG][WIFI.c:1282][ATRx:73]-["+eventnetapp:IPV4_Acquired、192.168.114.122、192.168.114.254、168.126.63.1    <-收到主 MCU -->
    "]
    [DBG][WIFI.c:1282][ATRx:43]-["AT+netappping=inet、8.8.8.8、32、200、10000、1、1"]                             <-主 MCU 已发送-->

    此处无日志。 这意味着 CC3235不会向主 MCU 发送任何数据包。

    谢谢、

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?