This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:CC3120MOD 上的载波侦听功能

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/964856/cc3120mod-functionality-of-carrier-sense-on-cc3120mod

器件型号:CC3120MOD

您好!

对于 CC3120MOD 上的载波侦听功能、我们有两个问题。

我们可以禁用载波侦听功能吗?
 我们观察到 CC3120MOD 在 CC3120MOD 可能检测到干扰波的计时停止传输。
 我们希望禁用此功能。

2.我们可以在 AP 模式还是站点模式下更改 WLAN 传输速率吗?
 我们发现、在收发器模式下、通过更改 WLAN 传输速率、载波检测行为发生了变化。
 我们需要更改 WLAN 传输速率。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

     使用收发器时,可以更新 CCA 阈值(请参阅程序员指南 www.ti.com/.../swru455中的第13.6.6章)。

    仅当使用收发器插座时、主机才能控制传输速率。 在其他情况下、NWP 使用内部速率自适应逻辑。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi-San、

    感谢你的答复。
    如果我们有其他问题、我们将创建新帖子。

    此致、
    Nomo