This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:休眠时间间隔

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/965373/cc3220sf-hibernate-time-interval

器件型号:CC3220SF

您好!

我将器件配置为以下面的方式进入休眠模式10分钟。 我观察到、器件以不规则的间隔唤醒、例如1到10分钟之间的任何时间间隔唤醒。 我还在为我的应用启用看门狗。 当我进入休眠模式时、看门狗是否仍然可以运行并触发 MCU 复位?   

================================================================================================

转换时间=32768*10;//10分钟

PRCMHibernateWakeUpGPIOSelect (PRCM_HIB_GPIO17、PRCM_HIB_RISE_EDGE);
PRCMHibernateWakeupSourceEnable (PRCM_HIB_GPIO17|PRCM_HIB_SLOW_CLK_CTR);


PRCMHibernateIntervalSet (slepTime);
PRCMRTCSet (0、0);

PRCMHibernateEnter();

================================================================================================

注意: GPIO17上没有产生中断。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 LaunchPad 还是定制板?

    您是否尝试使用 TI 功率驱动器? (您的代码看起来正常、但请尝试使用 Power_shutdown API 的 power_measurement 示例)。

    我不熟悉这方面的问题。

    是否可以在不设置 GPIO 源的情况下尝试?  

    此外、请删除 PRCMRTCSet 调用。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在定制板上。

    电源策略已禁用。

    外部中断源被禁用、无论如何、我也会尝试移除 GPIO 源。  

    也将删除 PRCMRTCSet 调用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然建议您尝试功率测量示例(在 UseCase_InteriminentlyConnected 中、 您可以在其中更新 no_active_duration _msec)。

    BR、

    Kobi