This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:Uniflash 错误

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/912154/cc3220mod-uniflash-error

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你(们)好

我想知道在 FW 刷写时发生以下 Uniflash 错误的原因。

客户电路板上的 CC3220MOD 通过 CC3220 LaunchPad 进行闪烁 、如 http://www.ti.com/lit/an/swra568/swra568.pdf 上的图3。

UniFlash 版本为4.3.1、命令为

    dslite.bat --mode cc32xx image program --file "filename.sli"

大约为0.6%(每1500个器件10个器件)。

13:37:19>信息:root:FTDI 未检测到、正在尝试 XDS
13:37:19>信息:slbootloader.slbootloader:连接到器件
13:37:20>信息:slbootloader.slbootloader:关闭
13:37:21>信息:slbootloader.slbootloader:设置中断信号
13:37:31>回溯(最近调用
的文件:13:37>) "、第3801行、英寸 
13:37:31>文件" ",第3797行,在 main
13:37:31>文件" ",第3769行,在命令行
13:37:31>文件" ",第3060行,在 COMMAND_IMAGE_PROGRAM
13:37:31>文件" ",第1899行,在 program_image_ffrom _sli
13:37:31>文件" "、1938行、位于 program_image
13:37:31>文件" "、第1025行、在 connect_device
13:37:31>文件"W:\slbootloader\slbootloader.py"、第381行、在 connect_we_wo_reset
13:37:31>文件"W:\***\***.py"、第288行、在 power_on
13:37:31> ***.Devices.Devices 中、出现断电时出错

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hata、您好!

    ImageCreator 未收到 CC3220的响应、因此无法进行连接和编程。

    1. 您是否能够使用 PC 的设备管理器检测 COM 端口?
    2. 您是否已将 SOP 引脚设置为100或010?
    3. 客户是否查看 了硬件设计检查清单 或完成 了硬件设计审查

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    基本上、他们的环境应该可以、问题不是经常发生、而是只有0.66%。

    您是否知道 CC3220为什么不将其响应返回到 imageCreator?

    如何解决?

    谢谢、此致、

    哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hata、您好!

    我在上面的问题是试图缩小问题的范围。

    1. 在出现故障的电路板上、您是否能够检测 COM 端口? 他们是否第二次尝试?
    2. 您使用什么 SOP 模式? 您使用什么工具进行刷写?
    3. 电路板布局是否已经过审查?

    此致、

    Sarah