This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:BLE 非连接信标

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/911364/wl1835mod-ble-non-connectable-beacon

器件型号:WL1835MOD

您好!

我的项目使用 WL1835MODGB、我已经能够在电路板上实现 Bluetopia 堆栈。 我的要求是将 BLE 器件配置为非连接的信标广播设备。 链接 https://processors.wiki.ti.com/index.php/TI_Bluetooth_Stack_for_WL18xx_-_Demo_Guide 中提供了哪些示例应用

是否符合目的、是 iBeacon? 但我看到它只能设置3个参数(BeaconMajor、BeaconMinor、TX 功率)。 我的制造商数据将介于10-20字节之间、因此我需要进一步提供、以公布定制的制造商规范数据。 您能否给我指出适用于此类要求或源代码的正确应用演示、以便在没有特定应用演示的情况下进行修改?

谢谢

法里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fariya、

    iBeacon 演示将是您的应用的合适起点。 请参阅此处的 E2E 文章、了解有关修改内容以将您自己的自定义数据设置为在 GATT 配置文件中进行广播的更多信息。

    http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/p/857114/3210197#3210197

    请告诉我您是否需要进一步澄清或对该主题有进一步的问题。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速回复。  我有一些后续问题。 您能为以下方面提供指导:

    A)如果我们实现可连接信标、即在连接之前、BLE 信标将包含主设备(移动设备)要解释的自定义数据、在连接之后、主设备也可以从外设请求一些数据... 对于此类应用、您建议使用哪种类型的配置文件? 您是否有满足此类要求的示例应用? 如果可能、您能否指向要修改的源文件以适应自定义 mfg UUID 和数据。  

    b)对于不可连接的信标、我们很清楚地需要使用 iBeacon 配置文件并进行您指出的更改。

    您是否还可以指向您所指应用程序的源代码的确切链接?  

    此致、

    法里亚